This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:有关用于禁用 OCP 的 IDRIVE 引脚配置的阐述

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8701EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1344803/drv8701-clarification-on-idrive-pin-configuration-for-ocp-disable

器件型号:DRV8701

TI 支持与社区、您好!

我目前正在使用 DRV8701电机驱动器、在数据表中看到用于禁用过流保护(OCP)监测器的 IDRIVE 引脚配置似乎相互矛盾的信息。

根据数据表的第7.3.6节、它指出将 IDRIVE 短接至 AVDD 将禁用高侧 FET 上的 VDS OCP 监控器。 这里意味着 OCP 需要直接短路才能禁用、从而使 IDRIVE 配置为25mA 拉电流和50mA 灌电流。

但是、同一数据表的第8.2.3.1节规定、设计人员必须在 IDRIVE 引脚和 AVDD 之间放置一个68-kΩ 电阻、以防止由于 DRV8701的 VM 电源与外部 H 桥电源 VBAT 不同而导致错误的过流检测。 本配置还提到了固定为25mA 拉电流和50mA 灌电流的 IDRIVE。

这里混淆不清:一个部分表示直接短路、而另一个部分指定使用电阻器。 您能否说明禁用 DRV8701的 OCP 监控器的正确方法?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    请给我24小时的时间来了解这件事、然后给您回复。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthivasan:

    感谢您花时间浏览本文档。 感谢您的帮助、期待您的答复。 如果您需要我提供的任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的耐心。 我已经问设计团队关于拼写错误。 我一听到您的回复、我就会向您更新信息。 您能告诉我这将用于什么应用吗?

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthivasan:

    感谢您的更新以及就文档与设计团队进行联系。

    我正在开发一个需要双向电流控制的热电冷却器应用。 该系统的工作电压为24V、H 桥的工作电压由降压转换器提供、从而使 DRV8701的 VM (24V)始终高于 VBAT。

    根据第7.3.6节的指导、我首先将 IDRIVE 引脚直接短接至 AVDD 进行测试。 我还将参考 DRV8701EVM 设计、获取有关使用跳线根据需要调整 IDRIVE 引脚配置的指导。

    非常感谢您的帮助、我们热切期待您的团队能够提供任何其他信息。

    此致、

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    您计划以多高的频率运行 TEC? 以下是有关 TEC 的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/967858/faq-what-motor-drivers-should-be-considered-for-driving-thermoelectric-cooling-tec-elements-or-peltier-devices

    此致!

    凯尔蒂