TI 支持与社区、您好!
我目前正在使用 DRV8701电机驱动器、在数据表中看到用于禁用过流保护(OCP)监测器的 IDRIVE 引脚配置似乎相互矛盾的信息。
根据数据表的第7.3.6节、它指出将 IDRIVE 短接至 AVDD 将禁用高侧 FET 上的 VDS OCP 监控器。 这里意味着 OCP 需要直接短路才能禁用、从而使 IDRIVE 配置为25mA 拉电流和50mA 灌电流。
但是、同一数据表的第8.2.3.1节规定、设计人员必须在 IDRIVE 引脚和 AVDD 之间放置一个68-kΩ 电阻、以防止由于 DRV8701的 VM 电源与外部 H 桥电源 VBAT 不同而导致错误的过流检测。 本配置还提到了固定为25mA 拉电流和50mA 灌电流的 IDRIVE。
这里混淆不清:一个部分表示直接短路、而另一个部分指定使用电阻器。 您能否说明禁用 DRV8701的 OCP 监控器的正确方法?
提前感谢您的帮助!