This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:最大振荡器频率?

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346898/drv110-maximum-oscillator-frequency

器件型号:DRV110

大家好、

您能否指定如何在 drv110上设置最大振荡器频率。

与此参考设计相比、DS 上有不同的信息

https://www.ti.com/lit/ug/tidu584a/tidu584a.pdf?ts = 1712584124873&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-00284

(查看4.2.2.4)

DS says 最大值为25kHz -> 160k Ω

参考设计显示 67kHz ->~60k Ω

这是什么正确的?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stefan、

    很好地发现了这种差异。

    在 数据表的第4节"修订历史记录"中、从"修订版本 B--> C "开始、最大外部设置 PWM 时钟频率已从60kHz 更改为25kHz。   

    我无法找到此更改背后的任何其他信息。  在某种情况下、较高的 频率可能无法在器件上实现预期性能。  

    欢迎您自行测试、看看 参考设计中所示的较小 R_OSC 是否仍然可以在工作条件下产生较高的频率。  合理的警告:不同温度/电压下器件间的差异可能会导致频率对某些器件无效。

    您正在驱动什么负载? 我们可能有一款更适合您的 应用的器件、

    此致!

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    其负载为螺线管、标称线圈电阻为12欧姆。 标称电压为6伏。 启动电流与600 mA 有关、保持开路电流与300mA 有关。

     此外、他们 的应用中需要6个螺线管通道。

    您会推荐其他器件吗?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stefan、

    当然、我们似乎没有什么特别适合这一应用的东西。  

    一个选择是 DRV8847 -它具有独立的1/2电桥控制和电流调节、因此您可以使用它来驱动6个螺线管中的4个。   

    另一个是 DRV8906-Q1、但该器件仅具有 PWM 控制、而不具有真正的电流调节功能。  该器件之一将驱动全部6个负载。

    此致!

    雅各布