大家好、
您能否指定如何在 drv110上设置最大振荡器频率。
与此参考设计相比、DS 上有不同的信息
(查看4.2.2.4)
DS says 最大值为25kHz -> 160k Ω
参考设计显示 67kHz ->~60k Ω
这是什么正确的?
Br、
斯特凡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Stefan、
很好地发现了这种差异。
在 数据表的第4节"修订历史记录"中、从"修订版本 B--> C "开始、最大外部设置 PWM 时钟频率已从60kHz 更改为25kHz。
我无法找到此更改背后的任何其他信息。 在某种情况下、较高的 频率可能无法在器件上实现预期性能。
欢迎您自行测试、看看 参考设计中所示的较小 R_OSC 是否仍然可以在工作条件下产生较高的频率。 合理的警告:不同温度/电压下器件间的差异可能会导致频率对某些器件无效。
您正在驱动什么负载? 我们可能有一款更适合您的 应用的器件、
此致!
雅各布
嘿、Stefan、
当然、我们似乎没有什么特别适合这一应用的东西。
一个选择是 DRV8847 -它具有独立的1/2电桥控制和电流调节、因此您可以使用它来驱动6个螺线管中的4个。
另一个是 DRV8906-Q1、但该器件仅具有 PWM 控制、而不具有真正的电流调节功能。 该器件之一将驱动全部6个负载。
此致!
雅各布