请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2901 主题中讨论的其他器件: ULC1001
使用 DRV2901使压电元件振动的原理是什么?
在哪里可以查看 DRV2901的输出波形?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DRV2901是否会放大 ULC1001生成的波形?
是的、正确。
如果我测量 DRV2901的 OUT_A 和 OUT_B,是否会测量下面的波形?
此波形从驱动器的输出测得、但在 LC 滤波器之后、这也会放大信号。 如果您在 LC 滤波器之前(OUT_A 和 OUT_B)进行测量、结果会是这个相同的波形、但大约60Vpp (我们将 PVDD 设置为30V、但可以增大此值)。

此致、
悉尼诺斯卡特