This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:关于 TI DRV8316R 芯片上 FOC 电机控制输出波形问题的咨询

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1344336/drv8316-consultation-on-the-waveform-issue-of-foc-motor-control-output-on-ti-drv8316r-chip

器件型号:DRV8316

尊敬的专家

问题 说明:
1. FOC 电机控制的相电流和输入电压输出的波形是否低于标准、是否可以优化?
2.在测试 FOC 控制输出后是否需要进行 RC 滤波才能看到标准相电流鞍座滑脚波形和线路电压正弦波?

目前、基于 DRV8316R 芯片的电路设计是基于 DRV8316xEVM 演示开发板的、控制算法采用 FOC 控制。 具体的电路原理图设计如下:



根据 TP64测试点、测试 C 方向的相电流和线路电压:

测试相电流如下图所示、但未获得预期的马蹄铁鞍波形:

但经过数字滤波后、发现相电流会显示鞍形、线路电压会显示正弦波。 (粉色线是数字滤波之后的波形、蓝色波形是原始相电流、黄色波形是频率不断变化的线路电压)




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gabriel、  

    我将回顾这些信息、并力求在本周结束前提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay

    任何更新都将是真正伟大的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gabriel、

    将在我们有机会查看时提供最新信息。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hye Gabriel、

    我需要更多时间与团队一起回顾。 将在 E0D 星期三之前提供更新。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay

    任何更新都将是真正伟大的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gabriel、

    1) 1)您是否使用20kHz 的开关频率?

    2) 2)如何测量电流? 会发生什么情况?

    3) 3)电机电感是多少? 如果您的电机具有低电感、则可能会看到跳动的电流波形。 在这种情况下、增加 PWM 频率应该有助于消除电流波形中的纹波。

    此致!
    阿克沙伊