请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316 你(们)好。
我对电压滤波器的截止频率有几个问题。
这与 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南(修订版 I)文档第242至243页有关。
Question:
- 我不熟悉表达式滤波器极点、但它是否意味着截止频率?
- 注释中指出 USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz 的典型值为300Hz <极点< 400Hz。
无论控制电机驱动器的 PWM 的频率如何、都是否需要将此范围内? - 为什么 USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz 需要介于300Hz <极点< 400Hz 之间?
- 具体来说、我使用25kHz 的 PWM 频率。 且要控制的电机最大电气频率为2.5kHz。
根据该理论、最佳截止频率是多少?