请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001-DRV290XEVM 主题中讨论的其他器件:ULC1001
您好、是否可以在不需要 太多额外电路的情况下将多个 LCS 连接在一起(本例中为4个)? 我只需要1个 LCS 即可实现感应功能、其他的就可以紧随其后、开启/关闭。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、是否可以在不需要 太多额外电路的情况下将多个 LCS 连接在一起(本例中为4个)? 我只需要1个 LCS 即可实现感应功能、其他的就可以紧随其后、开启/关闭。 谢谢。