This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:将多个 LCS 连接在一起的理想方式

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349199/ulc1001-drv290xevm-best-way-to-connect-multiple-lcs-together

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001

您好、是否可以在不需要 太多额外电路的情况下将多个 LCS 连接在一起(本例中为4个)? 我只需要1个 LCS 即可实现感应功能、其他的就可以紧随其后、开启/关闭。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    每个 LCS 需要一个 ULC 系统(ULC1001 +驱动器)。  ULC1001的内部算法使用来自 LCS 的 IV 检测数据、实现了总体操作和检测功能。 在 ULC1001和 LCS 之间添加的任何其他连接都将显著更改此数据。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特