请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8143-Q1
我注意到电流保护用于检测高侧 FET、对吗?
客户担心电机线短接到 Vbat+。
然后会有大电流流过低侧 FET。
如果 OCP 仅检测高侧 FET 电流、则 DRV8243无法检测 OCP。
客户担心这种工作状况。
您能解释一下吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我注意到电流保护用于检测高侧 FET、对吗?
客户担心电机线短接到 Vbat+。
然后会有大电流流过低侧 FET。
如果 OCP 仅检测高侧 FET 电流、则 DRV8243无法检测 OCP。
客户担心这种工作状况。
您能解释一下吗?


嘿、Fabio、
正确、IPROPI 电流检测仅位于高侧 FET 上、如下面的方框图所示。 1/2桥驱动器型号 DRV8143-Q1也是如此。 此电流感应 用于 ITRIP/电流调节。

OCP 是一种不同的功能、每个 FET 中都内置了该功能。 因此、无论负载如何连接、OCP 仍会跳闸并保护器件。 但对于仅使用较低 FET 进行开关的 HS 负载、您将无法使用 ITRIP 调节。

此致!
雅各布