This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:过流保护

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349678/drv8243-q1-overcurrent-protection

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8143-Q1

我注意到电流保护用于检测高侧 FET、对吗?

客户担心电机线短接到 Vbat+。

然后会有大电流流过低侧 FET。

如果 OCP 仅检测高侧 FET 电流、则 DRV8243无法检测 OCP。

客户担心这种工作状况。  

您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Fabio、

    正确、IPROPI 电流检测仅位于高侧 FET 上、如下面的方框图所示。 1/2桥驱动器型号 DRV8143-Q1也是如此。  此电流感应 用于 ITRIP/电流调节。   

    OCP 是一种不同的功能、每个 FET 中都内置了该功能。  因此、无论负载如何连接、OCP 仍会跳闸并保护器件。  但对于仅使用较低 FET 进行开关的 HS 负载、您将无法使用 ITRIP 调节。   

    此致!

    雅各布