请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8874-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8874
团队、您好、客户提出了一个问题:
当 OUT1和 OUT2为 tri 状态(均为状态)时、电荷泵是否处于活动状态?
非常感谢
约瑟夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好、客户提出了一个问题:
当 OUT1和 OUT2为 tri 状态(均为状态)时、电荷泵是否处于活动状态?
非常感谢
约瑟夫
Georg 好、
同意 Keerthi 的意见、当 OUTx 为 Hi-Z 时、电荷泵仍将处于活动状态。 听起来应该适合您的系统。 我建议您看看是否可以修改 DRV8874-Q1EVM 并在那里进行测试、似乎它应该起作用。
仅供参考、我们 FET 的体二极管的额定电流与 FET 本身的额定电流量相同、因此通常不需要这种类型的额外保护。
此致!
雅各布