This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:电荷泵状态

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1348467/drv8874-q1-status-of-charge-pump

器件型号:DRV8874-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8874

团队、您好、客户提出了一个问题:

当 OUT1和 OUT2为 tri 状态(均为状态)时、电荷泵是否处于活动状态?

非常感谢

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    谁是客户、他们的应用是什么?  即使输出为高阻态、电荷泵仍将处于活动状态。 这个问题背后的原因是什么?

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 我们当时正在考虑使用 DRV8874的电荷泵来控制与 OUT2串联的晶体管。 该晶体管的用途是避免电流反向流过 OUT2的体二极管。 在 OUT2和晶体管之间、我们有一个分流器来测量电流、但必须校准此电流测量值。 对于此校准过程、我们需要将 OUT2置于高阻态、但我们仍必须激活晶体管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Georg 好、

    同意 Keerthi 的意见、当 OUTx 为 Hi-Z 时、电荷泵仍将处于活动状态。  听起来应该适合您的系统。  我建议您看看是否可以修改 DRV8874-Q1EVM 并在那里进行测试、似乎它应该起作用。   

    仅供参考、我们 FET 的体二极管的额定电流与 FET 本身的额定电流量相同、因此通常不需要这种类型的额外保护。  

    此致!

    雅各布