This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:SPI 时钟故障

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1343718/drv8714-q1-spi-clock-fault

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

DRV8714 SPI 时钟应为16位。 当我们在一个 nSCS 中发送32位时钟时、这会触发 SPI 时钟故障吗?

在测试过程中、我们没有收到 SPI 时钟故障指示。

我可以知道"无效 SPI 锁定帧"的定义是什么吗?

谢谢!

此致!

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:

    他们是读取寄存器还是仅监测 nFAULT?  根据以下说明、nFAULT 引脚上不报告 SCLK_FLT。

    另外、该数据是否被设备识别?  换言之、他们尝试写入更新的寄存器是否已更新?  数据应被忽略。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan,ñ a

    我们已读取寄存器、而不会监控 nFAULT。 在这种情况下、寄存器 IC_STAT1的 SPI_OK 位始终为1。  

    2.可以从设备中正确写入和读取数据。

    在图片中、您可以看到两个16位时钟之间的时间约为1.2us。 我们想知道 未设置 SCLK_FLT 与它相关(1.2us)。

    我们想知道导致 SCLK_FLT 的所有条件。 至少目前 我们在一个 nSCSwe 中发送了32位时钟、但尚未触发 SCLK_FLT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、荣来、

    1.2us 远远超过了所需的 SCLK 最小周期100ns、因此时间不应该是问题。

    您是否可以发布一个单个 SPI 事务(16位)的示波器捕获、以便更进一步地放大? 时钟信号在以上捕获内容中显示为波浪形。   

    这是在您的 PCB 还是在我们的 EVM 上?  如果是 EVM、MCU-EVM 的 SPI 跳线长度是多少?

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了逻辑分析仪来检查数据。 前16位数据是正常的。  第二个16位数据的响应是随机的。 我们是否可以假设接收到第一个16位数据并正确响应、而第二个16位数据被忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、荣来、

    请您多给我们有关该器件的专家一天时间、以了解详情。   

    我们是否可以假设 FIRT 16位数据已接收并正确响应,而第二个16位数据已被忽略?

    根据数据表、SDI 引脚接收大于或小于16位的数据会导致一个 SCLK_FLT、并忽略整个事务。  您已确认事务后 SCLK_FLT 未触发、且事务已成功写入器件?  只是想确保我们正确理解问题。   

    您是否能够在包含16个时钟脉冲的两个灯串之间使用更短的时间来测试它?   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能在16个时钟脉冲的两个字符串之间用更少的时间来测试它吗?   [/报价]

    您可以看到、当 在包含16个时钟脉冲的两个字符串之间使用更少的时间读取同一寄存器(IC_STAT1)时、响应数据会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、荣来、

    Hmm 很有趣。 我已经将此帖子发布给了我们的设计团队、并会让您知道他们说的是什么、尽管这可能是合理的警告、但也可能需要几天时间。   

    我们是否可以假设 FIRT 16位数据已接收并正确响应,而第二个16位数据已被忽略?

    如果这是您的测试显示的内容、我可以对这个问题说"是"。  首先对其进行1次测试。 读取所有寄存器2。 写入寄存器。  3.读取所有寄存器并确认仅更改了您写入的寄存器。  在几个寄存器上进行测试、如果结果得到证实、除非我能得到更明确的答案、否则我现在继续提出这个结论。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、正在等待您的回复。 我们的客户非常关心结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronglai:  

    感谢您的耐心。 我们会尽快更新您的信息。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、荣来、

    我收到了设计的反馈:

    在 RTL 中、看起来前16位被忽略、后16位被接收。 具有32位时钟脉冲的 SPI 帧不安全、它可能会损坏寄存器数据、如最后16位中所述。

    需要在 RTL 仿真中检查以在 SPI 接口 IP 中再次确认此问题。 我们目前还没有准备好仿真。 这需要一些时间。

    我们可以通过以下方式在 EVM/测试板中进行确认:  读取从第3个字节指向的寄存器地址中发送的第4个字节的数据。

    您能让客户尝试测试这个粗体部分吗?  我目前没有带宽来深入研究此 EVM 以创建适用于32位 SPI 的定制固件、但客户似乎已经拥有此带宽。   

    谢谢。

    雅各布