主题中讨论的其他器件: DRV8434
大家好!
我有一个关于 DRV8881的问题。
VREF 的建议工作范围列为0.3V 至3.3V。
有一条注意事项说"在 VREF≈0V 至0.3V 时工作、但精度会下降"、但除了精度降低之外、还会出现其他哪些缺点?

我想知道除了由于精度降低而无法正确设置 Itrip 值之外是否存在任何问题。
此致、
石渡市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
David、您好!
感谢您的回答。
我还有一个问题。
通常使用公式(1)计算 Itrip。 但我是通过 E2E 找到的。
在这里、如果 VREF 不是3.3V、则可以通过图9来计算 Itrip。
然而、当实际测量 Itrip 时、此值接近于使用等式(1)计算出的值。
您修改了任何器件吗?
当 VREF 为3.3V 或更低时、哪个计算公式对于 Itrip、公式(1)或图9是正确的?
此致、
石渡市
David - San、您好!
感谢您的回答。
我还有一个问题。 如果我要将电机电流设置为0、是否可以将 VREF 设置为0V?
VREF=0是否禁止、因为它超出了推荐范围?
如果我要将电机电流设置为0、使用另一个端子控制它是否正确?
另外、如果 VREF 为0.3V 或更低、请告诉我变化了多少。
我认为很难给出一个明确的答案。 请告诉我、即使这只是一个粗略的估计。
此致、
石渡市
您好、石渡山、
设置 VREF = 0会将 H 桥中的满量程斩波电流设置为0。 这不会允许任何电机电流、但建议通过将 nSLEEP 引脚设置为低电平将器件置于睡眠模式。
当 VREF 小于0.3V 时、很难确定有多大的 VREF 变化。 建议使用我们的其中一款 DRV8881EVM 对此类条件进行测试。
此致!
大卫
您好、石渡山、
我已经使用 DRV8881EVM 完成了基准分析。
下图正向驱动有刷直流电机(12V、6Ω)。
IN1 =高电平
IN2 = PWM

AOUT1 = 12V (黄色)、AVREF = 0.3V (蓝色)、电机电流(绿色)

在 VREF 的所有值下均按预期运行。
对于 VREF 值小于0.3V 的情况、电流波形具有一定的瞬态噪声、但电机运行完全正常。 这种噪声使得很难在与较高 VREF 值相同的精度下确定准确的电机电流。
我相信 当 VREF 小于0.825V 时、一些瞬态噪声可能来自可用的有限消隐时间。

如果需要进一步分析、请考虑订购 DRV8881EVM 以进行其他测试。
此致!
大卫