This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:在应用中查询

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346778/drv8353-query-on-application

器件型号:DRV8353

您好!
 在 DRV8353H 中、我有两个问题:

问题1:

 spa、SPB、SPC 引脚常用于底部相栅极电流返回路径、以及 A、B、C 相应相位的驱动器电流检测输入。 如果我必须在分流检测后添加滤波器(即在栅极驱动器电流放大器的输入端添加滤波器),您能建议一种方案吗? 我可以看到、如果我添加滤波器、它将断开电流路径底部的 FET 栅极电流。

查询2:
在数据表中、电荷泵电流限制电流随着 VM 电压降低而降低、如下方以黄色突出显示。 是否意味着如果我在 VM =10V 时使用、仅15mA (而不是最大25mA)是限制、以便相应地选择 MOSFET。 那么,"绝对最大值"为什么说25mA 是极限?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    感谢您在我们的论坛上发帖!  

    请允许我看看这些问题、并在本周作出回应。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请您看看这些问题 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep、感谢您的耐心等待。  

     SPA、SPB、SPC 引脚对于 A、B、C 的相应相位而言、是底相栅极电流返回路径和驱动器的电流检测输入常见。 如果我必须在分流检测后添加滤波器(即在栅极驱动器电流放大器的输入端添加滤波器),您能建议一种方案吗? 我可能会看到、如果我添加滤波器、它将断开电流路径底部 FET 栅极电流。

    要在 CSA 输入引脚上进行滤波、我们实际上建议在 SPx 和 SNx 之间使用滤波电容器、如以下 DRV835x 图所示:  

    这不会影响电流返回路径、因为电流仍在流经分流器并到达 GND、并且分流器上的电压差是输入的值。  

    Unknown 说:
    在数据表中、电荷泵电流限制电流随着 VM 电压的降低而降低、如下方突出显示的黄色部分所示。 是否意味着如果我在 VM =10V 时使用、仅15mA (而不是最大25mA)是限制、以便相应地选择 MOSFET。 那么,"绝对最大值"为什么说25mA 是限制?

    这种理解是正确的、因为较低的电源电压将具有相应的较低电荷泵电流输出-绝对最大额定值规定、如果器件按预期运行、则 无论 VM 电压如何、VCP 电流都不应大于25mA。  

    我希望这有助于澄清任何混淆。  

    此致、

    -约书亚