您好!
在 DRV8353H 中、我有两个问题:
问题1:
spa、SPB、SPC 引脚常用于底部相栅极电流返回路径、以及 A、B、C 相应相位的驱动器电流检测输入。 如果我必须在分流检测后添加滤波器(即在栅极驱动器电流放大器的输入端添加滤波器),您能建议一种方案吗? 我可以看到、如果我添加滤波器、它将断开电流路径底部的 FET 栅极电流。
查询2:
在数据表中、电荷泵电流限制电流随着 VM 电压降低而降低、如下方以黄色突出显示。 是否意味着如果我在 VM =10V 时使用、仅15mA (而不是最大25mA)是限制、以便相应地选择 MOSFET。 那么,"绝对最大值"为什么说25mA 是极限?