This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8340-Q1:DRV8340的原理图审阅

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1339295/drv8340-q1-schematic-review-for-drv8340

器件型号:DRV8340-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8350

大家好、

您能帮助检查 DRV8340客户设计的外部电路吗?  

  VDRAIN 之间是否必须串联一个电阻器?  

DRV81050的电源与 MOSFET 相同、在 MCU 接地之间使用一个公共电感器。  

 问题是:我应该如何连接 AGND 和 PGND。 根据原理图、这是正确的吗? ANDG 与 MCU 的 GND 相连。 PGND 是否与 MOS 驱动器电源的 GND_DRV 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、客户需要检查这是否可以替代 TLE9180D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我们将在一天结束之前完成原理图审核。 如果您有一个原理图的 PDF、其中 还包括 功率级 MOSFET、该 PDF 有助于深入审阅

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    原理图看起来不错、但我需要几点评论:

    1. CPL 和 CPH 之间的电容值错误、应为0.047uF

    2.从 VM 到 PGND 的4.7uF 电容器在哪里?

     从 MCU 到驱动器输入端使用电阻器的原因是什么?

    4.  

    Unknown 说:
    1.  VDRAIN 之间是否必须有一个串联电阻器?

    您是否是指客户希望在 VDRAIN 之间添加一个电阻器? 没有必要

    5.

    :如何连接 AGND 和 PGND。 根据原理图、这是正确的吗? ANDG 与 MCU 的 GND 相连。 PGND 与 MOS 驱动器电源 GND_DRV 兼容?

    是的、这是正确的。 最好将这些接地分开。

    是的、这可以作为  TLE9180D 的替代方案。

    7.

    Unknown 说:
    2. DRV81050的电源与 MOSFET 是相同的、它在 MCU 的接地端之间使用了一个公共电感器。  [/报价]

    我不确定这到底意味着什么、但众所周知 PGND 具有非常大的噪声、因此最好将这些信号与敏感信号的接地分离开来。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yara。

      随附详细的功率级 MOSFET 外部电路发送。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    功率级看起来正常!

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    客户希望确保 以正确的方式连接了 GND。

    它们将 AGND 与 MCU 电源相连。 通过 VBAT_FLT 连接 VM。 PGND 通过 GND_DRV 连接。  VBAT_DRV_CLU 与外部 MOSFET 连接。 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    根据我们对 WebEx 的讨论,我已经建议他们将 VM 与 GNA 连接起来。 您是否还可以帮助检查 AGND 和 GND 是否可以通过2个差分电感器连接?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    很抱歉、但你能解释一下自己的意思吗?

    我已经建议他们将 VM 连接到 GNA。

    VM 应 使用 PGND

    我觉得客户应该重新考虑他们的方案选择。 AGND 和 PGND 应完全隔离、而不是使用电感器隔离。  电源接地(PGND)中通常具有较大的开关电流。 任何寄生电感都会导致较大的电压尖峰。  模拟地适用于敏感的模拟信号。

    此致、

    亚拉