请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316A 主题中讨论的其他器件: MCF8316A
团队、您好!
我们希望使用以下评估板来测试高速 BLDC 电机
1.MCT8316A
2.MCF8316A
根据 MCT8316A 数据表、它可以支持3kHz 电气频率、我们的电机在24V 下的最大速度为30,000至40,000rpm
甚至可以超越能够支持如此高速
此致、
Sayali
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Sayali
MC T 8316A 可以支持 高达3kHz 如数据表中所述。
MC F 8316A 可以支持 高达1.5kHz 因为 FOC 需要更复杂的算法和计算
使用我在上面公布的等式、
此致、
埃里克·C·