This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:无传感器梯形控制-最大速度

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349799/mct8316a-sensorless-trapezoidal-control--max-speed

器件型号:MCT8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

团队、您好!

 我们希望使用以下评估板来测试高速 BLDC 电机

1.MCT8316A  

2.MCF8316A

根据  MCT8316A 数据表、它可以支持3kHz 电气频率、我们的电机在24V 下的最大速度为30,000至40,000rpm

甚至可以超越能够支持如此高速

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    您能告诉我您的电机有多少个极对吗?  (电机极对=电机极数/ 2)

    您可以使用下面的公式将转速从 RPM 转换为 Hz:

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好
      我们的电机极对介于1至4之间、最大速度为60K 至70K rpm

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sayali

    MC T 8316A 可以支持 高达3kHz 如数据表中所述。

    MC F 8316A 可以支持 高达1.5kHz 因为 FOC 需要更复杂的算法和计算

    使用我在上面公布的等式、

    • 70K rpm = 4 * 70000/60 = 4666.67kHz 电气频率下的4极对电机、并且两种器件均不支持。
    • 在60K rpm = 3 * 60000/60 = 3000kHz 电气频率下支持的3极对电机、可以由 MCT8316A 支持、但 MCF8316A 不支持。
    • 在40K rpm = 2 * 40000/60 = 1333.33kHz 电气频率下运行的2极对电机、并且 MCT8316A 和 MCF8316A 都支持该电机

    此致、
    埃里克·C·