请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316AEVM 主题中讨论的其他器件:MCF8316A
你好
我想通过以下链接中的方法在 MCF8316A 的 EEPROM 中写入一个寄存器。
如果我在 CCS 上按"Build"、会出现25个错误、您知道如何修复吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我想通过以下链接中的方法在 MCF8316A 的 EEPROM 中写入一个寄存器。
如果我在 CCS 上按"Build"、会出现25个错误、您知道如何修复吗?


尊敬的 Kitae:
这可能是由于文件路径中的非 ASCII 字符(可能是您的 Windows 用户名)造成的。 请查看 此 E2E 主题中的讨论和解决方案是否 有用。
如果没有、请将整个构建控制台日志的内容从 CCS 中发布。 使用"Save build log to file"按钮、将文件保存到.txt 文件中、然后在下一篇文章中附加文件:

此致、
埃里克·C·