This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:MSP430 CCS 问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1351883/mcf8316aevm-msp430-ccs-issue

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

你好

我想通过以下链接中的方法在 MCF8316A 的 EEPROM 中写入一个寄存器。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246892/faq-program-mcx-bldc-motor-driver-through-i2c-using-msp430-launchpad?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=program%20mcx

如果我在 CCS 上按"Build"、会出现25个错误、您知道如何修复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitae:

    这可能是由于文件路径中的非 ASCII 字符(可能是您的 Windows 用户名)造成的。 请查看 此 E2E 主题中的讨论和解决方案是否 有用。

    如果没有、请将整个构建控制台日志的内容从 CCS 中发布。 使用"Save build log to file"按钮、将文件保存到.txt 文件中、然后在下一篇文章中附加文件:

    此致、
    埃里克·C·