请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8845 主题中讨论的其他器件: DRV8912-Q1、 DRV8849
大家好、
请帮助提供 BU24033GW 更换解决方案的建议。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请帮助提供 BU24033GW 更换解决方案的建议。
谢谢。
尊敬的 Peter:
DRV8845是一款四通道 H 桥电机驱动器。 如果只需要4个 H 桥、这可以作为可能的替代方案。
DRV8912-Q1 是一款12通道半桥驱动器、可与可用通道数量相匹配。
此致!
大卫
尊敬的 Peter:
DRV8912-Q1有过流保护电路(OCP)、可保护器件免受可能损坏器件的浪涌、短路或瞬态电流尖峰的影响。
如果需要进行电流调节、那么我会同意 DRV8845或 DRV8849是合适的替代产品。
与具有(4个 U 步级别)和外部电流检测的 DRV8845相比、DRV8849提供更多的微步进级别(256个 U 步进级别)和集成电流检测功能。
请参阅有关下列这些器件比较的更多信息。
此致!
大卫