This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8845:BU24033GW 的替换建议

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8845, DRV8912-Q1, DRV8849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1348967/drv8845-replacement-suggestion-for-bu24033gw

器件型号:DRV8845
主题中讨论的其他器件: DRV8912-Q1DRV8849

大家好、

请帮助提供 BU24033GW 更换解决方案的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    DRV8845是一款四通道 H 桥电机驱动器。 如果只需要4个 H 桥、这可以作为可能的替代方案。  

     DRV8912-Q1 是一款12通道半桥驱动器、可与可用通道数量相匹配。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与客户核实、他们使用驱动器进行快门控制、并需要电流限制功能。

    DRV8912-Q1似乎不支持电流限制功能、对吗?

    如有,有何建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    DRV8912-Q1有过流保护电路(OCP)、可保护器件免受可能损坏器件的浪涌、短路或瞬态电流尖峰的影响。  

    如果需要进行电流调节、那么我会同意 DRV8845或 DRV8849是合适的替代产品。  

    与具有(4个 U 步级别)和外部电流检测的 DRV8845相比、DRV8849提供更多的微步进级别(256个 U 步进级别)和集成电流检测功能。

    请参阅有关下列这些器件比较的更多信息。

    DRV8845与 DRV8849

    此致!

    大卫