This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8838:总睡眠电流

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1351095/drv8838-total-sleep-current

器件型号:DRV8838

您好

我正在考虑使用 DRV8838 H 桥驱动器、该应用是由电池供电、使用寿命长、因此睡眠电流很重要。

从数据表可知、休眠电流的额定值为120nA 至 VM + Vcc。 但是、指定了 Vin = 0V 时的逻辑低输入电流  

5uA 最大 尚不清楚在睡眠模式下、3个数字输入的总系统睡眠电流是否最大为120nA + 15uA。 您能解释一下吗。

 

谢谢