请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8838 您好
我正在考虑使用 DRV8838 H 桥驱动器、该应用是由电池供电、使用寿命长、因此睡眠电流很重要。
从数据表可知、休眠电流的额定值为120nA 至 VM + Vcc。 但是、指定了 Vin = 0V 时的逻辑低输入电流
5uA 最大 尚不清楚在睡眠模式下、3个数字输入的总系统睡眠电流是否最大为120nA + 15uA。 您能解释一下吗。
谢谢