This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:开路负载时 Vso1=3.4V,Vso2=2.2V,

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349902/drv8714-q1-vso1-3-4v-vso2-2-2v-when-open-load

器件型号:DRV8714-Q1

您好 TI

我在,中使用 DRV8714 μ A 当出现开路负载时、我将睡眠置于高电平、然后设置寄存器。

I 测试 SO1和 SO2的电压、Vso1=3.4V,Vso2=2.2V、这会让我感到困惑。

我的问题是

1.为什么 Vso1和 Vso2的差异太大?

2.负载开路时、我认为 Vso1和 Vso2应该是2.5V、不符合我的测试结果。

寄存器设置:

0x07set:0xe6

0x08set:0x42

0x28SET:0x07

0x27SET:0x07

其他寄存器为默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    VSO1和 VSO2是放大器的输出。 因此、一些因素会影响输出电压电平。

    1) SPx/SNx 电压差将直接影响上述情况。 我建议连接 SPx 和 SNx、然后短接至 AGND。 我想在此更改后、SOx 输出将保持不变。

    2) 2)如果增益和 DIV 设置不同、则会有所不同。 请查看 CSA_CTRL1 addr=0x26h

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的答复、但您没有解决我的问题。

    Addr=0x26h、我使用默认设置。 我想这不是我的设置导致的。

    我的设计与下面的设计块类似:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    根据给定的反馈、如果您尝试以下设置、我认为 SO1和 SO2会与预期相同。 我建议先从这项试验开始,以缩小根本原因的范围。

    1) SPx/SNx 电压差将直接影响上述情况。 我建议连接 SPx 和 SNx、然后短接至 AGND。 我想在此更改后、SOx 输出将保持不变。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我在,之前将它作为您的解决方案进行了测试、但是它仍然  Vso1=3.4V,Vso2=2.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后测试 Vshunt、结果显示为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 如果 SPx/SPNx 引脚短接在一起且0V、您的 VSO 非常奇怪。  

    1) 1)您测试了多少个单元? 如果只有1个、则可能是器件损坏或以某种方式发生故障。 您能测试第二个吗?

    2) 2)如果1)不是根本原因、您能否分享原理图?   

    3) 3)您要测试哪个 DRV8714-Q1?

      

    4) 4)什么是 AREF 电压输入?

      如果 默认情况下为5V、ARF/2、则 VSO 应为~ 2.5V、此时 SPx=SNx=0V。

      如果 默认为3.3V、AREF/2、则 VSO 应为~ 1.65V、SPx=SNx=0V

     如果将 CSA_DIV_1和 CSA_DIV_2更改为 ARF/8,是否会看到 VSO 发生变化?  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的答复。

    当我修复故障时、 SOx 测试正常进行、这是我的设计故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 森田真也

    添加另一个问题

    对于大容量电容选择,I driver 一个8A BLDC 风扇)双线(、工作电压为9-16V,我将使用20K PWM 控制风扇、如何选择大容量电容?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 更改主题时、请下次生成新帖子。 E2E 旨在用于将来 SoMone 的参考。

    大容量电容取决于许多因素、主要与应用相关、而不是 DRV。 这是有关该主题的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf

    但总的来说、我建议尝试使用~470+uF 级大容量电容器。 此外、1uF 和陶瓷电容器靠近外部 FET、用于补偿每个高侧 FET 的 EMI、1uF +100nF 陶瓷电容器接近于 DRV8714Q1 PVDD 引脚。   

    此致

    森田真也