This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:从开环切换到闭环的时序

Guru**** 2455240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1352513/mct8329a-timing-of-switching-from-open-loop-to-closed-loop

器件型号:MCT8329A

您好!

Q1.自动切换

下图显示了自启动以来的时间和转速。

如果"AUTO_CHADOFF"为"Enable"、开关时的转速如何确定?

当 AUTO_CHADOFF 禁用时、我认为它取决于 OPN_CL_CHADOFF_THR、但对于 AUTO_CHADOFF、我担心会使用哪些条件进行开关。

问题2. OL_CHADOFF_CYCLES

"OL_handoff_cycles"的解释是"开环传递周期"、但周期数到底是多少?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    Unknown 说:
    q1.Auto_handoff

     自动转换功能通过监控生成的 BEMF 来确定切换速度。 当 能够检测到足够的 BEMF 时、器件开始从开环切换到闭环。 禁用自动转换后、使用 OPN_CL_CHANDOFF_THR 来设置开始从开环转换到闭环转换的速度。

    Unknown 说:
    Q2. ol_handoff_cycles

    请允许我留出一点时间与我们的固件团队就此进行交流。 我的目标是在周四之前与您再次见面。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    BEMF 是否有任何从开环流向闭环的具体电压信息?

    AISO 我期待您对第2季度的回复。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我无法提供 有关 从开环变为闭环所需的 BEMF 电压的信息、因为这是 算法专有信息的一部分。

    OL_Handoff_cycles 设置算法将在设定窗口中查找多少次过零、以确定电机是否稳定并能够转换为闭环。  由于电气周期有6个过零事件、因此解释 OL_Handoff_cycles 编号的方法是:

      1. 3 =½ μ s 电周期
      2. 6 == 1个电气周期
      3. 12 == 2个电气周期
      4. 24 == 4个电气周期

    如果检测到的过零次数与 OL_Handoff_cycles 匹配、则该算法将允许转换为闭环。

    此致、

    约书亚