我邀请了一些学生、无论出于何种原因、他们都无法将 DRV8428E 用作其项目的电机驱动器。
(我认为他们必须在项目完成之前提交 BOM 或设计规范、然后发现他们遇到了麻烦。)
我已阅读 DRV8438E/P 替代应用的数据表。
学生已尝试使用 与数据表第26页所示原理图一致的方法连接步进电机的 DRV8428E。
我已经进行了验证。 然而,他们有大约8熏薯条,所以我认为是时候寻求帮助。 通用的互联网少了很多使用这款芯片的例子
所以我想问问 TI。
该项目使用一个 esp32、3.3VDC、并通过一条单独的12V 总线为电机供电。 是的、散热焊盘接地。 DECAY 设置为 GND。
有人能告诉我或告诉我、如果 DRV8428E 步进电机接线与数据表第26页上显示的使用-P 型号的原理图之间存在任何变化:
www.ti.com/.../drv8428e.pdf