This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428E:我能否获得步进电机上 DRV8428E 的接线图。

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8428E, DRV8428EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1352905/drv8428e-can-i-get-a-wiring-diagram-for-the-drv8428e-on-a-stepper-motor

器件型号:DRV8428E

我邀请了一些学生、无论出于何种原因、他们都无法将 DRV8428E 用作其项目的电机驱动器。
(我认为他们必须在项目完成之前提交 BOM 或设计规范、然后发现他们遇到了麻烦。)
我已阅读 DRV8438E/P 替代应用的数据表。

学生已尝试使用 与数据表第26页所示原理图一致的方法连接步进电机的 DRV8428E。
我已经进行了验证。 然而,他们有大约8熏薯条,所以我认为是时候寻求帮助。 通用的互联网少了很多使用这款芯片的例子
所以我想问问 TI。  
该项目使用一个 esp32、3.3VDC、并通过一条单独的12V 总线为电机供电。 是的、散热焊盘接地。 DECAY 设置为 GND。

有人能告诉我或告诉我、如果 DRV8428E 步进电机接线与数据表第26页上显示的使用-P 型号的原理图之间存在任何变化:
www.ti.com/.../drv8428e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我很乐意提供帮助。  

    过热可能是由于步进电机接线或实施固件所致。

    请使用 H 桥 A (AOUT1-AOUT2)和 H 桥 B (BOUT1-BOUT2)验证步进电机数据表中的电机接线是否正确。 务必检查电机以什么频率驱动以及步进序列实现的内容和方式。  

    查看我们的评估模块 DRV8428EVM、以帮助进行设计、布线和固件实施。 可在 TI.com 上订购该 EVM 用于测试、也可下载原理图和固件用于评估目的、从而验证您的操作。  

    DRV8428EVM

    此致!

    大卫