This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:电荷泵低侧引脚电压(CP2L)

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350203/drv8718-q1-charge-pump-low-side-pin-voltage-cp2l

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

客户使用 DRV8718-Q1验证了其电路板、但 CP2L 引脚电压的测量值约为0V。 另一方面、CP1L 引脚电压在12V 左右测量。 PVDD 为12V 电池电源电压。 CP2L 引脚电压是否有任何问题? 请检查并告知我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    CPHx/CpLx 为电荷泵桶电容引脚。 因此、根据工作情况、它可以是12V 或 GND。 并不直接判断 DRV8718-Q1的电荷泵是否正常。

    这是确认 DRV 的电荷泵块是否正常工作的方法。  

    1) 1)检查 VCP 引脚电压。 witn nSLEEP=低电平或 nSLEEP=高电平。

      A)当 nSLEEP =低电平时、VCP 应等于 PVDD

      B)当 nSLEEP =高电平时、VCP 应为 PVDD +~10V。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    正如您告诉我的、客户检查了 VCP 引脚电压、它确认 DRV 的电荷泵块工作正常。

    当 nSLEEP =低电平时、VCP 电压大约等于 PVDD。 当 nSLEEP =高电平时、VCP 电压为 PVDD +大约~9V。

    感谢您的支持。

    此致、