请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 大家好、
客户使用 DRV8718-Q1验证了其电路板、但 CP2L 引脚电压的测量值约为0V。 另一方面、CP1L 引脚电压在12V 左右测量。 PVDD 为12V 电池电源电压。 CP2L 引脚电压是否有任何问题? 请检查并告知我。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用 DRV8718-Q1验证了其电路板、但 CP2L 引脚电压的测量值约为0V。 另一方面、CP1L 引脚电压在12V 左右测量。 PVDD 为12V 电池电源电压。 CP2L 引脚电压是否有任何问题? 请检查并告知我。
此致、
您好!
感谢您的提问。
CPHx/CpLx 为电荷泵桶电容引脚。 因此、根据工作情况、它可以是12V 或 GND。 并不直接判断 DRV8718-Q1的电荷泵是否正常。
这是确认 DRV 的电荷泵块是否正常工作的方法。
1) 1)检查 VCP 引脚电压。 witn nSLEEP=低电平或 nSLEEP=高电平。
A)当 nSLEEP =低电平时、VCP 应等于 PVDD
B)当 nSLEEP =高电平时、VCP 应为 PVDD +~10V。
此致
森田真也