This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:是否有输出板选项?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1351725/drv8962-is-there-a-breakout-board-option

器件型号:DRV8962

您好、MD 团队:  

我想在一个阵列(最多10个单元)中测试一组 DRV8962DDW、而该 EVM 很昂贵、因此我原本希望 TI 能够提供某种44引脚 HTSSOP 分接选项或某种 DRV8962分接等效选项、我可以将其多次使用、 而且价格更低。  

我们是否有适用于此器件的分线板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    目前、电机驱动器团队没有用于 DRV8962DDW 器件的分线板。 有些外部站点将配备通用的44引脚 HTSSOP 分线板、但它们不会有任何去耦电容器。  

    希望这会有所帮助

    此致!  

    Jennifer Lee Jordan (她/她)

    产品营销工程师| ASC-MD-Brushed 步进和螺线管驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、您会向外部站点提供哪些 PN 吗?我们可以在这些扩展板中找到这些 PN 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Trevor、

    可以访问如下网址:  https://www.proto-advantage.com/store/product_info.php?products_id=3100166 或 https://www.proto-advantage.com/store/product_info.php?products_id=2200247、 不过、请将数据表引脚间距与输出板产品页面上列出的间距进行比较、以了解是否适合。   

    不过,让我重申,我认为这不是一个好主意。  器件需要将滤波电容器放置在靠近 DRV 器件的位置、用于 VM、VCP 等。  此外、这些电路板没有散热焊盘、因此您可能会遇到驱动大量电流的错误 OCP 跳变、因为该器件设计为将散热焊盘连接到 GND 散热焊盘。  

    相反、我建议下载 EVM 硬件文件 (DRV84xx DRV82x2 DRV89x2EVM 硬件文件(修订版 D)/ SLOR128D.ZIP (116275KB))、并将 Altium 文件削减至仅一个 DRV8962器件及其所需的外部元件。  然后复制10x 以创建包含10个设备的阵列。  在 Altium 中执行这项工作有点麻烦、但在最终开发阶段、电线的工作量很少。   

    此致!

    雅各布