主题中讨论的其他器件:MCT8329A、MCT8329EVM 、 MSP-EXP430FR2355、MSP430FR2355
我一直在尝试使用 MCT8329A 和 EXP-MSP430FR2355开发板来做一些类似于[相关问题]的事情、以实现便携性。 我无法让它正常工作。 经过一些挖掘、我发现最大的区别是 FT232RL、并怀疑 GUI 在没有 FT232RL 的情况下无法识别 COM 端口;因此、参考的文章回答了我的问题。
我很好奇: 有什么办法可以解决这个问题吗?
或
是否偶然地更新了 GUI、在不需要 FT232RL 的情况下可以识别串行 COM?
-如果不是-
会不会?
或
是否存在仅包含将 MCT/MCF 链接到 GUI 所需组件的电路板(即2355和 FT232RL 以及所需的任何支持组件)?
如果没有、我认为一个好的建议是由 TI 提供此产品。 我肯定会从中受益,并怀疑其他人也会这样。 使用自定义设计并且只为链接器创建评估板可能非常麻烦。 只使用连接器的更便携性设计将会非常棒。 我使用 MCT8329EVM 和 GUI 软件提供的设计文件自行设计了原型设计(仅供个人使用)。 这是很容易的,但在个人一级费用太高。
谢谢你。