This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:使用 EXP-MSP430FR2355作为 GUI 到板链接

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MSP430FR2355, MCT8329A, MSP-EXP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1343407/mcf8316aevm-use-exp-msp430fr2355-as-gui-to-board-link

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCT8329A、MCT8329EVM MSP-EXP430FR2355、MSP430FR2355

我一直在尝试使用 MCT8329A 和 EXP-MSP430FR2355开发板来做一些类似于[相关问题]的事情、以实现便携性。  我无法让它正常工作。  经过一些挖掘、我发现最大的区别是 FT232RL、并怀疑 GUI 在没有 FT232RL 的情况下无法识别 COM 端口;因此、参考的文章回答了我的问题。  

我很好奇: 有什么办法可以解决这个问题吗?

是否偶然地更新了 GUI、在不需要 FT232RL 的情况下可以识别串行 COM?

-如果不是-

会不会?

是否存在仅包含将 MCT/MCF 链接到 GUI 所需组件的电路板(即2355和 FT232RL 以及所需的任何支持组件)?  

如果没有、我认为一个好的建议是由 TI 提供此产品。  我肯定会从中受益,并怀疑其他人也会这样。  使用自定义设计并且只为链接器创建评估板可能非常麻烦。  只使用连接器的更便携性设计将会非常棒。  我使用 MCT8329EVM 和 GUI 软件提供的设计文件自行设计了原型设计(仅供个人使用)。  这是很容易的,但在个人一级费用太高。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    对延迟回复深表歉意。

    由于以下两个主要原因、GUI 专门识别并仅打开 FT232RL FTDI USB VCP 器件:

    • 为避免在连接了其他虚拟 COM 端口器件时打开错误的端口
    • FT232RL 可以轻松支持  用于 Motor Studio 通信的460800的 UART 波特率、而 LaunchPad eZ-FET 最多只能支持  115200.

    可以对 MSP430上的固件进行修改以在较低波特率下进行配置 、从而使用 GUI 支持 MSP-EXP430FR2355、但我们并未计划实现和发布此版本。

    遗憾的是、我们没有提供仅包含 USB 到 I2C 串行通信网桥的电路板。 Mcx EVM 上的跳线/接头一行使您能够通过跳线连接 I2C 信号、并使用 GUI 通过 EVM 的通信网桥在定制 PCB 上配置 MCx 驱动器。

    如果您希望仅使用 MSP430FR2355 LaunchPad 在没有 GUI 的情况下与定制 Mcx 板通信、 此 E2E 常见问题解答 包含一个 MSP430固件工程、您可以轻松对该工程进行修改以发送任何 I2C 读取/写入命令。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  我已经使用外部 IC 实现了 I2C 读取/写入程序、似乎效果非常好。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢更新并高兴您能够在您的外部 IC 上实施 I2C。

    此致、
    埃里克·C·