This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:Maxon EC 9.2启动几个步长、但停止并进入锁定状态

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1329129/drv10964-maxon-ec-9-2-starts-for-a-few-steps-but-stops-and-goes-to-lock

器件型号:DRV10964

电机驱动:Maxon EC 9.2 10mm 无刷 https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/624162

标称电压下的值
标称电压 4.5伏
空载速度 13900转/分
空载电流 34.7 mA
额定速度 3620转/分
额定扭矩(最大连续扭矩) 0.702 mNm
标称电流(最大连续电流) 0.27 A
失速扭矩 1.01 mNm
失速电流 0.364安
最大值 效率 50%
特性
端子电阻 12.4 Ω
端子电感 0.281mH
扭矩常数 2.79 mNm/A
速度常数 3450 rpm/V
速度/扭矩梯度 15400 rpm / mNm
机械时间常数 38.2ms
转子惯性 gcm² μ A
其他规格
极对数 4
相位数 3

我们提出的设计为:

在我的测试中、电机对齐、进行了几个步骤、然后看起来它进入了锁定条件:

e2e.ti.com/.../2024_2D00_02_2D00_26-17.27.03.mp4

我还进行了测试、将并联到绕组(H101、H103、H104)的 LED 更换为24欧姆的电阻(2k2替换为0欧姆)、以消耗至少100mA 的电流、从而防止其落入"无电机"锁定中。 没有成功。

我还进行了测试、将 CONFIG-Voltage 设置为0V 并设置为 VCC、但也没有成功。 结果总是相同的视频...

我会说,由于时间,它落入锁,但我不知道如何找出一个和如何缓解它...

非常感谢您提出任何想法

谢谢!

-汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊... 开关 S100短接、因此 PWM 始终达到 DRV10964…… ;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛发帖。  

    我们有关此器件的团队专家已离开办公室一周、因此对此调试线程的响应将延迟到他下周返回为止。

    请给我们一些额外的时间来解决您的问题/顾虑、如果您认为该主题有助于调试工作、请在此过程中随时向该主题中添加更多信息。  

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 这并不是非常紧急。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢托马斯

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    等了一个星期。

    看看电机 kT 和速度(aprox 1000Hz)、手动关闭速度看起来非常小(12.5Hz)

    要获得更可靠的移交、请尝试使用100Hz 以上的频率。

    您能否确认您的设置?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    正如我在初始博文中所写的、我还尝试了0V 和 VCC 配置电压、分别等于87.5Hz 和187.5Hz。 因此、如前所述、我已尝试了高于100Hz (187.5Hz)的转换速度。

    我不知道你指的是什么设置我可以确认其他人。 我张贴了原理图。 在配置方面、其它一切都已经存在并记录在这里... 例如约40kHz 的 PWM……

    可以在视频中看到该行为。

    谢谢、此致、
    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您提供详细信息。 我将在本周结束前回复您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和? 有人知道为什么此电机会锁定?
    这种驱动程序看起来是为这样的电机和设置是按照我所知,我还测试了最小 PWM 到最大 PWM 和从最小 Handoff-f 到最大 Handoff-f ,测试的负载增加不属于"无电机"锁定,所有都没有成功.... 电机始终在(成功后?)锁定 并执行几个(缓慢)步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我没有机会验证您分享的电机详细信息。 我请求再延长一天、我会回复。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    另一次相同的切换速度检查。 您的视频无法正常工作、能否向我发送示波器波形?

    我看不出该电机无法旋转的任何原因。

    如果可能、您能否在 OUTA 和 A 相电流上使用电压探头和示波器以及探头。

    我们希望看到 BEMF 位于传递点、如下所示

    我看到扭矩常数数据可用。 为了重新检查、您是否可以按如下所述尝试测量电机的 kT

    将示波器电压探头连接到两个相位。 用手旋转转子、测量相邻峰值的峰峰值电压和相邻峰值之间的时间?

    您可以在这里布置 CRO 波形吗?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkandri

    对我来说,视频只会在 Chrome 中乱搞...

    是:我可以在星期二看到调节电机的范围

    我将使用电压和电流(通过霍尔传感器)对 OUTA 进行示波。

    我将尝试按照指示测量电机的 Kt。

    此致、现在已经:感谢您的帮助!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我按您的订购进行了测量。

    黄色=线圈 A 上的电流
    绿色=线圈 A 上的电压

    第一个(较长的部分)是对准、然后是几个(缓慢的)步骤。 经过这些步骤后、它看起来就像锁定一样。

    详细信息 A 和 B:

    C 的详细信息:

    对于数据包:

    D 的详细信息:

    因此、在379Hz 左右时、2个线圈之间产生约422mV 的电压、而我能够手动旋转它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯·你好

    感谢您的分享。 我会看着你,并回复你。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请在最后一张图片中更正我正在阅读的内容。 如果我们看看 Y 标度、它的峰间值为 Aprox 4V (您的注释422mV 看起来不合适)

    如果我们根据 Y 标度(假设已正确配置电压探针衰减)计算、则 BEMF 常数=峰峰值/(2* SQRT (3)*频率)

    然后是 BEMF aprox 3mV、我们也可以从提供的数据表中验证4.3mV/Hz (根据转速常数3450 RPM/V)(取其倒数、并通过极对数据转换为 V/Hz)。

    抱歉进行更多调试、您能否在切换点捕获电流波形? 我想查看它达到的频率? 当电机达到手动关闭速度后、电机相电流变为零、测量 kT 后重新同步。  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkatadri

    感谢您的答复。

    在最后一张图片中请更正我正在阅读的内容。 如果我们看 Y 标度它是峰峰值为 aprox 4V (你的注释422mV 看起来不合适)[/引号]

    你是对的。 我将2个光标放置在峰值上、dV=422显示在 DSO 中、同时显示了3号和4号光标。 但是的:按比例计算、它应该约为4伏。
    嗯! 我将再次测量它、并检查我是否意外切换了探头10:1 / 1:1
    然而,这将需要一些时间,因为我刚开始我的运动-特殊离岗休假和许多国际比赛,我在寻找奥林匹克地点刚刚开始...

    很抱歉要进行更多调试,您能捕获手头的当前波形吗?

    我不这么认为、因为没有转换点、因为电机从不会真正旋转并进入锁定状态、对吧? 如何找到此转换点? (抱歉、我认为我不能真正理解传递点的理论...)
    您能在我上一篇文章的第一张图片中标记此传递点吗?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    祝您在竞争中一切顺利。  

    切换点与数据表页面#19 DRV10964 5V、三相正弦无传感器 BLDC 电机驱动器数据表(TI.com)所示相似

    如果电机从不开始旋转、则会出现一些其他问题。

    电机最初开始在开环中旋转、在电机转速达到配置的手动减速后、器件短暂停止调制、在此期间、相电压将为 BEMF、器件会测量此 BEMF 并计算出器件的 kT。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkatadri

    数据表第19页中显示的截止点类似[/报价]

    我认为我的观点没有得到理解:
    -我张贴的范围是所有发生的:

    -在它似乎进入锁定之前没有达到转换点
    -如你所说,第19页上的图形显示了一个有一个转换点的波形(从开环到闭环的变化):

    这对我来说是不可能的。 它甚至没有达到这一点。 不要靠近。 在这个线圈上执行3个步骤并锁定。 第19页显示了50-70步直到转换...

    根据多次发布:电机对齐后、电机开始旋转几个步长。 参见第一篇文章中的视频。
    然后它会进入锁定状态。 参见第一篇文章中的视频。

    如果电机从未开始旋转,则出现其他问题[/报价]

    电机工作。 我在我们的胰岛素泵中多次测试它,使用一个奇怪的中国无人机电机控制器,甚至与 Arduino DIY 解决方案... 电机可用于除此处的专用 BLDC 控制器以外的所有器件...

    电机最初在开环中开始旋转,电机转速达到配置的切换速度后,设备短暂停止调光,此时相电压将为 BEMF,设备测量此 BEMF 和计算出的设备 Kt。[/报价]

    如上所述、如视频中所示:控制器在3步后放弃加速电机。

    因此、我再次尝试解释一下:
    -电机似乎在对齐
    -电机在一个线圈上做3个步骤
    -电机进入锁定状态
    -在这3步的电机中没有达到转换(像3/4圈或类似的东西。 请参阅视频)
    -通过多种不同的 DIY 解决方案驱动它,电机工作得到了确认

    BEMF:
    上一个问题:你是对的。 光标来自另一个通道、系数为/10。

    因此、BEMF = 370Hz、支持4.22V

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我从一周以来就不在办公室了、我将介绍你们的最新情况、并在这周结束前回复你们。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里