This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:不使用 AVDD 的设计

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353694/mcf8329a-design-not-using-avdd

器件型号:MCF8329A

我收到了客户的问题。 您能对此发表评论吗?

我们正在考虑连接到外部电源 IC 5V 而不是使用 AVDD。
我们认为、AVDD 上拉的器件(FG、nFAULT、SCL、SDA)需要5V 上拉电阻。
不使用 AVDD 时、我们认为应通过1uF 连接 AGND。 这是正确的操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makoto:

    [quote userid="340863" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353694/mcf8329a-design-not-using-avdd 不使用 AVDD 时、我们认为 AGND 应通过1uF 连接。 这是正确的操作吗?

    正确。 即使未使用 AVDD、也需要在 AVDD 和 AGND 之间放置一个额定电压至少为6.3V 的1uF 电容器、并尽可能靠近器件。

    [quote userid="340863" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353694/mcf8329a-design-not-using-avdd 我们认为 AVDD 上拉的部件(FG、nFAULT、SCL、SDA)需要5V 上拉电阻。

    正确。 FG 和 nFAULT 需要有上拉电阻器、我们建议在 SCL 和 SDA 上使用上拉电阻器。 如果未使用 AVDD、则该上拉电压可由外部电源提供。 对于 FG 和 nFAULT、请记住数据表第7.3节中的注释:这些引脚需要在 MCF8329A 进入运行状态之前被拉至高电平。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    它们应该为 AVDD 引脚做什么? 悬空?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Makoto

    即使不使用 AVDD、AVDD 也需要在 AVDD 和 GND 之间连接1uF 电容器。 除电容器外、如果不使用、则不需要其他连接。

    此致、

    约书亚