请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329A 我收到了客户的问题。 您能对此发表评论吗?
我们正在考虑连接到外部电源 IC 5V 而不是使用 AVDD。
我们认为、AVDD 上拉的器件(FG、nFAULT、SCL、SDA)需要5V 上拉电阻。
不使用 AVDD 时、我们认为应通过1uF 连接 AGND。 这是正确的操作吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Makoto:
[quote userid="340863" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353694/mcf8329a-design-not-using-avdd 不使用 AVDD 时、我们认为 AGND 应通过1uF 连接。 这是正确的操作吗?正确。 即使未使用 AVDD、也需要在 AVDD 和 AGND 之间放置一个额定电压至少为6.3V 的1uF 电容器、并尽可能靠近器件。
[quote userid="340863" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353694/mcf8329a-design-not-using-avdd 我们认为 AVDD 上拉的部件(FG、nFAULT、SCL、SDA)需要5V 上拉电阻。正确。 FG 和 nFAULT 需要有上拉电阻器、我们建议在 SCL 和 SDA 上使用上拉电阻器。 如果未使用 AVDD、则该上拉电压可由外部电源提供。 对于 FG 和 nFAULT、请记住数据表第7.3节中的注释:这些引脚需要在 MCF8329A 进入运行状态之前被拉至高电平。
此致、
约书亚