This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:SPI 错误问题

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1354054/drv8889-q1-spi-error-question

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、  

客户想了解 DRV8889-Q1的 SPI 错误是什么条件? 由 D.S.提供、此示例提供了更多 SCLK 脉冲或丢失脉冲。 您能帮助列出其他条件吗? 可能与电源或配置相关?

有 SPI 误差可能 R/W 仍然正常吗?

客户在其系统 SPI 错误报告中发现、但 SPI R/W 仍正常。  当它们清除此故障位后、将再次报告。 您建议如何进行下一步故障排除?

THX

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scarlett。

    它们是否能够捕获 SPI 错误发生的时间以及其 SPI 帧的一般捕获。  

    它们是否在所有 SPI 写入的整个16位事务中将 CS 保持为低电平?

    此致!

    凯尔蒂