请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 大家好、
客户想了解 DRV8889-Q1的 SPI 错误是什么条件? 由 D.S.提供、此示例提供了更多 SCLK 脉冲或丢失脉冲。 您能帮助列出其他条件吗? 可能与电源或配置相关?
有 SPI 误差可能 R/W 仍然正常吗?
客户在其系统 SPI 错误报告中发现、但 SPI R/W 仍正常。 当它们清除此故障位后、将再次报告。 您建议如何进行下一步故障排除?
THX
斯嘉利特