您好!
我正在使用 drv103u 来控制 比例阀使用微控制器,阀门额定值:24V , 7W, 290mA , 82欧姆电阻。 我尝试了数据表中图18中的电路、但如果我要求使用50%或任何其他占空比、则可获得100%占空比。 我获得恒定的24V 和290mA 输出。 可能的故障是什么。 我从 PSU 提供输入、而不是 TTL 输入。 非常感谢你在这个问题上的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jacob:
感谢快速响应、
电路配置:
引脚连接:
引脚1:来自 DAC 的电压
引脚2:悬空
引脚3;100k (50kHz)
引脚4:GND
引脚5:1n5822的阳极和阀端子。
引脚6:具有22uF 旁路的电源电压。 也是反激二极管的阴极和阀门的其他端子.
引脚7:悬空
引脚8:通过分压器(2V)从 PSU 输入。
今天、随着我使用新的芯片、芯片开始工作了。 但我有一些问题/疑问。
关闭输入信号后、仍然显示 PWM 输出(振荡器探针连接到引脚5和 GND)。 (根据数据表、它应该在1.7V 以下
2.我可以通过电压而不是电阻来控制频率吗?
3、我现在给的电源电压是27V,连接 到 Vs 和阀门,但我应该考虑什么电压为24V 阀?
4.我正在执行 DAC 提供的电压控制占空比、它是接收来自微控制器的输入(数字输入)、还是应该在将其提供给占空比调节引脚之前使用 DAC 进行转换?
"你能解释一下吗? "
在数据表中、我们必须为输入引脚提供 TTL 输入、但我要将电源单元的直流输入提供给分压器、并将其提供给引脚8。
"延迟调节引脚上的电压是多少?"
它在4.9到5.3V 范围内 变化取决于 占空比电压。
"占空比调节引脚的电压或电阻器是多少?"
从 DAC 提供1.3至3.5伏的电压
尊敬的 Showrya:
今天我使用新芯片时,芯片开始工作
这很好!
它的范围4.9到5.3V 根据 占空比电压而变化
确保此电压不超过5.5V、因为这可能会损坏器件。
2. 我可以通过电压而不是电阻来控制频率吗?
抱歉、看起来我弄错了、在查看其方框图时、应该是一个电阻器。

3. 现在我提供的电源电压为27V、它连接 到 Vs 和阀、但对于24V 阀、我应该考虑多大的电压?
没有变化、器件上的 Vs 可以是8V 到32V、没有问题。
4. 我正在做 DAC 提供的电压控制占空比、它是接收来自微控制器的输入(数字输入)、还是应该在将其提供给占空比调节引脚之前使用 DAC 进行转换?
该引脚需要一个电压、因此如果您确实使用了来自微控制器的 PWM 、我会添加一个低通滤波器、以将数字 PWM 信号转换为模拟电压。
为了进行测试、您可能需要尝试仅使用电阻器、以便确定 DAC 是否导致问题。
此致!
雅各布
尊敬的 Showrya:
什么是 TTL 输入以及模拟输入和 TTL 输入之间的区别是什么
TTL 输入仅仅意味着它支持 TTL 电压电平、在这种情况下、低电平小于1.2V、高电平大于2.2V。 表示晶体管-晶体管逻辑。 这是一种老式的输入描述方法、只是说它可以处理高达5V 的电压、而不仅仅是直接来自微控制器的3.3V 电压。
断开输入
啊、完全断开输入与将输入驱动为低电平不同。 由于该器件在输入引脚上看起来没有上拉或下拉电阻器、因此当输入进入 Hi-Z (断开)时、它很可能会保持之前的电压状态。 它最终可能会向上/向下浮动到另一种状态。 由于它是 Hi-Z、因此不知道器件将读取多大的电压。
此致!
雅各布