This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:drv103u 未提供正确的占空比。

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350578/drv103-drv103u-is-not-giving-right-duty-cycle

器件型号:DRV103

您好!

我正在使用 drv103u 来控制 比例阀使用微控制器,阀门额定值:24V , 7W, 290mA , 82欧姆电阻。  我尝试了数据表中图18中的电路、但如果我要求使用50%或任何其他占空比、则可获得100%占空比。 我获得恒定的24V 和290mA 输出。 可能的故障是什么。 我从 PSU 提供输入、而不是 TTL 输入。 非常感谢你在这个问题上的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Showrya:

    Unknown 说:
    我将从 PSU 提供输入、而不是 TTL 输入

    您能详细说明一下吗?  确保输入电压符合绝对最大额定值表  

    延迟调节引脚上的电压是多少?  如果低于2.6V、器件将100%开启。  此外、占空比调节引脚的电压或电阻是多少?

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:  

    感谢快速响应、

    电路配置:

    引脚连接:

    引脚1:来自 DAC 的电压

    引脚2:悬空

    引脚3;100k (50kHz)

    引脚4:GND

    引脚5:1n5822的阳极和阀端子。

    引脚6:具有22uF 旁路的电源电压。 也是反激二极管的阴极和阀门的其他端子.

    引脚7:悬空

    引脚8:通过分压器(2V)从 PSU 输入。

    今天、随着我使用新的芯片、芯片开始工作了。 但我有一些问题/疑问。

    关闭输入信号后、仍然显示 PWM 输出(振荡器探针连接到引脚5和 GND)。 (根据数据表、它应该在1.7V 以下

    2.我可以通过电压而不是电阻来控制频率吗?

    3、我现在给的电源电压是27V,连接 到 Vs 和阀门,但我应该考虑什么电压为24V 阀?

    4.我正在执行 DAC 提供的电压控制占空比、它是接收来自微控制器的输入(数字输入)、还是应该在将其提供给占空比调节引脚之前使用 DAC 进行转换?

    "你能解释一下吗? "  

    在数据表中、我们必须为输入引脚提供 TTL 输入、但我要将电源单元的直流输入提供给分压器、并将其提供给引脚8。

    "延迟调节引脚上的电压是多少?"

    它在4.9到5.3V 范围内 变化取决于 占空比电压。

    "占空比调节引脚的电压或电阻器是多少?"

    从 DAC 提供1.3至3.5伏的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Showrya:

    今天我使用新芯片时,芯片开始工作

    这很好!

    它的范围4.9到5.3V 根据 占空比电压而变化

    确保此电压不超过5.5V、因为这可能会损坏器件。

    2. 我可以通过电压而不是电阻来控制频率吗?

    抱歉、看起来我弄错了、在查看其方框图时、应该是一个电阻器。   

    3. 现在我提供的电源电压为27V、它连接 到 Vs 和阀、但对于24V 阀、我应该考虑多大的电压?

    没有变化、器件上的 Vs 可以是8V 到32V、没有问题。  

    4. 我正在做 DAC 提供的电压控制占空比、它是接收来自微控制器的输入(数字输入)、还是应该在将其提供给占空比调节引脚之前使用 DAC 进行转换?

    该引脚需要一个电压、因此如果您确实使用了来自微控制器的 PWM 、我会添加一个低通滤波器、以将数字 PWM 信号转换为模拟电压。   

    为了进行测试、您可能需要尝试仅使用电阻器、以便确定 DAC 是否导致问题。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭输入信号后、仍然显示 PWM 输出(振荡器探针连接到引脚5和 GND)。 (根据数据表、应该低于1.7V)

    您能解释一下可能是什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道、我不认为这是预期行为。  可能会损坏器件?  它是持续保持开启、还是仅持续几毫秒?  

    看起来电压将保持高电平、但电流将为零。  

    请注意、低于1.2V 时输出将被禁用、高于2.2V 时将被启用。  在1.2V 到2.2V 之间是一个灰色区域、不知道会出现什么行为。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为器件没有损坏、因为当我通过 DAC 改变占空比时、它实际上会在输出端提供正确的占空比。 当我这么做时、如果我断开输入、它仍然会提供输出。 此外、我想知道 TTL 输入到底是什么、模拟输入和 TTL 输入之间有什么区别。 我如何生成它?

    此致、

    昭和烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Showrya:

    什么是 TTL 输入以及模拟输入和 TTL 输入之间的区别是什么

    TTL 输入仅仅意味着它支持 TTL 电压电平、在这种情况下、低电平小于1.2V、高电平大于2.2V。   表示晶体管-晶体管逻辑。 这是一种老式的输入描述方法、只是说它可以处理高达5V 的电压、而不仅仅是直接来自微控制器的3.3V 电压。    

    断开输入

    啊、完全断开输入与将输入驱动为低电平不同。  由于该器件在输入引脚上看起来没有上拉或下拉电阻器、因此当输入进入 Hi-Z (断开)时、它很可能会保持之前的电压状态。  它最终可能会向上/向下浮动到另一种状态。  由于它是 Hi-Z、因此不知道器件将读取多大的电压。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我有一个更多的问题、假设我使用24V 阀、我将提供26V 作为 drv103的电源电压、drv103还连接到阀。 如果我用12V 阀代替24V 阀、保持供电电压不变、输出不正确、可能是什么原因、也可能是什么解决方案? 提供电源电压后、无论使用何种阀门、我都不想更改电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Showrya:

    该器件只会切换您提供的电压。  因此、您必须将12V 阀的电源电压更改为12V。  或者、您可以对输出进行 PWM 处理并添加一个 R/C 滤波器、以便从 PWM 信号

    此致!

    雅各布