请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM629 主题中讨论的其他器件: DRV8214
E2E、
多年来、我在多种设计中使用了 LM629M-8器件来控制大镜头系统的平移/倾斜喷头。
我喜欢将 LM629用作我们从微控制器获取的专用子处理器、而不是将这两个角色合并、并且正在寻找类似于 LM629的新功能。 我通常使用直流有刷电机(通过集成式变速箱和增量编码器提供反馈)、但有时也使用无刷电机。
在 LM629产品页面中找到了建议 DRV8904或 DRV8321A、但它们无法与增量编码器连接或生成运动描述。
希望提出任何建议或想法?
谢谢!
亚当