This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM629:TI 是否有新型有刷直流电机驱动器、可与增量编码器连接或生成运动曲线?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM629, DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1354186/lm629-does-ti-have-newer-brushed-dc-motor-drivers-that-can-interface-with-an-incremental-encoder-or-generate-a-motion-profile

器件型号:LM629
主题中讨论的其他器件: DRV8214

E2E、  

 多年来、我在多种设计中使用了 LM629M-8器件来控制大镜头系统的平移/倾斜喷头。  

我喜欢将 LM629用作我们从微控制器获取的专用子处理器、而不是将这两个角色合并、并且正在寻找类似于 LM629的新功能。  我通常使用直流有刷电机(通过集成式变速箱和增量编码器提供反馈)、但有时也使用无刷电机。  

 

在  LM629产品页面中找到了建议 DRV8904或 DRV8321A、但它们无法与增量编码器连接或生成运动描述。

 

希望提出任何建议或想法?

谢谢!  

亚当