主题中讨论的其他器件: DRV8703D-Q1
您好!
对于 DRV8703-Q1和 DRV8703-Q1、RHB0032T 和 RHB0032N 在器件名称方面有何不同?
在购买产品时、请告诉我应从何处来确定不同封装之间的差异。
■Ω RHB0032T

■RHB0032N

此致、
西井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 DRV8703-Q1和 DRV8703-Q1、RHB0032T 和 RHB0032N 在器件名称方面有何不同?
在购买产品时、请告诉我应从何处来确定不同封装之间的差异。
■Ω RHB0032T

■RHB0032N

此致、
西井市
尊敬的 Shinya-San:
感谢您的支持。
我知道 DRV8703-Q1只有 "RHB0032N"。
抱歉、 我写了一个拼写错误。
"DRV8703-Q1和 DRV8703 D -Q1"正确、并非"DRV8703-Q1和 DRV8703-Q1"。
DRV8703是否 D -Q1具有 RHB0032T?
如果 DRV8703 D -Q1具有 RHB0032T、 请告诉我应该在哪里确定封装之间的差异。
此致、
西井市
尊敬的 Nishie San:
DRV8703D-Q1以前使用了 RHB0032N 封装、但现在改用 RHB0032T。 这是一个多源软件包。
这就是 DRV8703D-Q1数据表显示了两种封装的原因。 它们具有100%的 PCB 布局兼容性。
我们可以在标签上检查使用了哪个。 ASO:CDA 为 RHB0032T。 ASO:NSE 为 RHB0032N

PCN 之前发布:PCN#20200218000.2B
此致
森田真也
尊敬的 Shinya-San:
我知道 PWM/金属屏是相同的、而且 PCB 是兼容的。
您能否确认我是否正确理解了封装类型?
DRV8703-Q1只有 RHB0032N。 DRV8703D-Q1 仅具有 RHB0032T。
当我查看 PCN#20200218000.2B 时、我发现 DRV8703-Q1和 DRV8703D-Q1仅为 ASO:CDA (RHB0032T)、因此我确认了这一点。
此致、
西井市