This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:封装形状差异

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8703D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350908/drv8703-q1-differences-in-package-shape

器件型号:DRV8703-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8703D-Q1

您好!

对于 DRV8703-Q1和 DRV8703-Q1、RHB0032T 和 RHB0032N 在器件名称方面有何不同?

在购买产品时、请告诉我应从何处来确定不同封装之间的差异。

■Ω RHB0032T

■RHB0032N

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie San:

    感谢您的提问。 根据数据表、DRV8703-Q1只有一个采用"RHB0032N"的封装。 因此 应使用 RHB0032N。

    您有什么理由问这个有关 RHB0032T 的问题?  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya-San:

    感谢您的支持。

    我知道 DRV8703-Q1只有 "RHB0032N"

    抱歉、 我写了一个拼写错误。

    "DRV8703-Q1和 DRV8703 D -Q1"正确、并非"DRV8703-Q1和 DRV8703-Q1"。

     DRV8703是否 D -Q1具有 RHB0032T?

    如果 DRV8703 D -Q1具有 RHB0032T、 请告诉我应该在哪里确定封装之间的差异。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie San:

    DRV8703D-Q1以前使用了 RHB0032N 封装、但现在改用  RHB0032T。 这是一个多源软件包。

    这就是 DRV8703D-Q1数据表显示了两种封装的原因。 它们具有100%的 PCB 布局兼容性。

    我们可以在标签上检查使用了哪个。 ASO:CDA 为 RHB0032T。 ASO:NSE 为 RHB0032N

    PCN 之前发布:PCN#20200218000.2B  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya-San:

    我检查了 PCN#20200218000.2B。

    我是否理解到现在只有 RHB0032T 可用于 DRV8703 Q1和 DRV8703D-Q1?

    客户购买了 DRV8703D-Q1。

    我们之所以确认这一点、是因为我们已获取 RHB0032T 和 RHB0032N。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天在 timebank 上。 明天会向您提供反馈。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya-San:

    当然。 期待您的答复。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya-San:

    我还有一个问题。

    RHB0032T 和 RHB0032N 的建议 PWB/金属屏蔽图案是否存在差异

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西岩

    感谢您的提问。

    DRV8703Q1数据表 仅显示了 RHB0032N。 它只有一个封装版本。

    两者都可以通过 RHB0032N 与相同的 PWM/金属屏配合使用。 兼容 PCB。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya-San:

    我知道 PWM/金属屏是相同的、而且 PCB 是兼容的。

    您能否确认我是否正确理解了封装类型?

    DRV8703-Q1只有 RHB0032N。 DRV8703D-Q1 仅具有 RHB0032T。

    当我查看 PCN#20200218000.2B 时、我发现 DRV8703-Q1和 DRV8703D-Q1仅为 ASO:CDA (RHB0032T)、因此我确认了这一点。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 下面是总结。

    DRV8703-Q1只有 RHB0032N。

    DRV8703D-Q1具有 RHB0032T 和 RHB0032N。

    此致

    森田真也