尊敬的所有人:
第一个问题:
我在图1中对电机转速感到困惑、数据表中的电机转速与 GUI 中的机械速度之间的关系是什么(图2)?

图1

图2
第二个问题:
在 FIRST_CYCLE_FREQ_SEL 寄存器(图3)中、0Hz 的剂量是什么?
对于特定应用、我什么时候应该选择0Hz 功能才能获得最佳方法?

图3
我是 电机领域的新手、非常感谢您的分享~
祝你一切顺利~~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
第一个问题:
我在图1中对电机转速感到困惑、数据表中的电机转速与 GUI 中的机械速度之间的关系是什么(图2)?

图1

图2
第二个问题:
在 FIRST_CYCLE_FREQ_SEL 寄存器(图3)中、0Hz 的剂量是什么?
对于特定应用、我什么时候应该选择0Hz 功能才能获得最佳方法?

图3
我是 电机领域的新手、非常感谢您的分享~
祝你一切顺利~~
您好、Le:


此致、
埃里克·C·
大家好、Eric
感谢您的回答。 TI 网站上的视频对我也非常有帮助。
另外三个问题:)
Q1:MCF8316A‘s 调优指南,我在数据表中找不到名为[MCC DEAD TIME]的寄存器...
如何增加 MCC 死区时间?

图1
Q2: 在图2中、" 开环电流"和"峰值开环电流" 都具有与"测得的峰值相电流"相同的含义、对吗?
而让电流"稳定下来" 意味着等待电机以恒定速度旋转。 那么我们可以测量相位检测器的
输入电流进行 计算。

图2
Q3: 根据图2中的公式7、速度环路 KI 似乎比速度环路 KP 低得多。 但在数据表和 GUI 中、
与速度环路 KP 0~2.55相比、速度环路 KI 在0~25.5之间具有更高的范围(请参阅图3)。
是这样吗?

图3
您好、Le:
对延迟回复深表歉意。
此致、
埃里克·C·