This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962EVM:DRV8962EVM

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1353339/drv8962evm-drv8962evm

器件型号:DRV8962EVM

您好  Murugavel:

我正在测试 DRV8962EVM 电路板。

连接详细信息:

VM 和 GND 处为1.48V。

EN1和睡眠引脚的2.3.3V 电源、

通过板的 USB 为 VCC 和其他引脚提供3.3V 电源。

4.连接 OUT1和 GND 两端的电阻负载。

4.I 删除了连接到电路板微控制器和 DRB8962 IC 的所有跳线。 我正在对 PWM 使用我自己的控制器。

我在 PWM 上遇到了一个问题。 I 在 IN1引脚上连接了具有50%占空比的1kHz PWM 信号。 其结果如下。

在这里、

OUT1-半桥的 CH1和 CH2顶部和底部 MOSFET。

CH3为48V - VM 输入信号。

电路板的 Ch4- PWM 输入。

PWM 未按要求切换、Out1应作为 PWM 输入右侧进行切换。 为什么它不能按预期工作。

请尽快回复。

谢谢。

桑托什.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    是的、PWM 输入应与输出匹配。  

    我有以下两点建议。

    首先、 验证所有连接是否正确。 从示波器捕获可以看出、正在通过 IN1引脚启用和禁用器件。 当 PWM 输入变为高电平时、允许切换输出、当它变为低电平时、输出被禁用。  

    其次、我建议首先使用 GUI 来验证 EVM 上的正常操作。

    此致!

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我确认所有连接都正确、通过连接任意负载检查输出。 它在工作。 顶部开关接通。 但当连接电阻负载时。 它的行为与昨天不同。

    我使用相同的 OUT2和第二个板检查了 OUT1和 OUT2。 问题将是相同的。

    您能帮助我解决这个问题吗?

    无负载 PWM 开关。

    谢谢。

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    ITRIP 值可能不够高。 负载电流似乎达到 ITRIP、从而导致输出在 tOFF 内禁用。  

    如何配置电流调节?

    有关电流调节的更多信息、请参阅下面的数据表链接。  

    具有电流检测输出的 DRV8962四通道半桥驱动器数据表(修订版 B)(TI.com) 

    第 8.1.1.3节"应用性能图"显示的示波器屏幕截图与您看到的屏幕截图类似。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我们不使用电流检测输出并将其禁用、而是将其短接 J17。  

    我发现 Vref 有问题、如果我们禁用 IPROPI、我们需要提供大于 GND 的 Vref 值。  

    因为我们正在按照我们的约定修改板。  

    您可以给我建议一下、我们可以将 DVDD 短接至 Vref、我们已经将 DVDD 短接至 VCC、nsleep、EN1、因此如果也将 Vref 添加到 DVDD、是否会有问题?

    为了将 DVDD 短接至 VCC 和其他引脚、我们将切断3.3V 轨以消除为微控制器供电、这些问题之前在论坛中进行了讨论。

    谢谢。

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    我很高兴听到你解决了这个问题。  

    使用 DVDD 为 VREF 供电时应该不会出现问题。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供的信息、我阅读了数据表。 但我担心我是否使用 DVDD 短接 VCC、Nfault、EN1和 Vref。 它会正常工作吗? 内部 LDO 上将不会有负载、对吧?

    此致!

    桑托什.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    请允许我再花一天时间来了解这一点。 当我了解更多时、我会与您联系。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    我今天没能回答、但是我将尝试在实验练习中重复这样做、并在星期一给大家回复。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    将 EN、VCC 和 VREF 连接到 DVDD 可以使用此器件。 唯一的问题是、如果 nSLEEP 连接到 DVDD、器件将永远不会退出睡眠模式。 因此、不应将 nSLEEP 连接至 DVDD。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供的信息、我不是将 nSLEEP 与 DVDD 绑定、而是将 SLEEP 引脚绑定到一起、而是绑定 nFAULT 引脚。

    您能不能要求遵守同一规范?

    谢谢。

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    很抱歉耽误你的时间。  

    是的、您应该能够将这些引脚连接到 DVDD、而不会出现任何问题。  

    此致!

    大卫