您好 Murugavel:
我正在测试 DRV8962EVM 电路板。
连接详细信息:
VM 和 GND 处为1.48V。
EN1和睡眠引脚的2.3.3V 电源、
通过板的 USB 为 VCC 和其他引脚提供3.3V 电源。
4.连接 OUT1和 GND 两端的电阻负载。
4.I 删除了连接到电路板微控制器和 DRB8962 IC 的所有跳线。 我正在对 PWM 使用我自己的控制器。
我在 PWM 上遇到了一个问题。 I 在 IN1引脚上连接了具有50%占空比的1kHz PWM 信号。 其结果如下。

在这里、
OUT1-半桥的 CH1和 CH2顶部和底部 MOSFET。
CH3为48V - VM 输入信号。
电路板的 Ch4- PWM 输入。
PWM 未按要求切换、Out1应作为 PWM 输入右侧进行切换。 为什么它不能按预期工作。
请尽快回复。
谢谢。
桑托什.