请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329EVM 主题中讨论的其他器件: MCT8329A
寄存器完成后、如何使用用于大容量 PCB 的 EVM 工具对 MCT8329芯片进行编程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
寄存器完成后、如何使用用于大容量 PCB 的 EVM 工具对 MCT8329芯片进行编程?
您好、Prabhat:
您可以使用与 常见问题解答中所示的设置类似的设置、即通过 I2C 对 MCx BLDC 电机驱动器进行编程。 除了将外部 MCU 连接到 MCT8329A、您可以使用 J9的 MCU 侧连接、将 MCT8329EVM 上的 MCU 连接到另一 PCB 上的 MCT8329A。
此致、
约书亚